This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231M:EN 61010-1绝缘

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7231M, ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/938624/iso7231m-en-61010-1-insulation

器件型号:ISO7231M
主题中讨论的其他器件: ISO7731

ISO7231数据表规定器件已根据 EN61010-1审批、但未达到哪一级别。

该器件批准的工作电压是多少?  基本绝缘? 增强型绝缘?

BR、

Lars Jespersen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    感谢您的联系。
    ISO7231M 数据表的9.3.3节提供了与认证相关的详细信息。 如下图所示、该器件仅支持基本隔离。

    ISO7231M 是我们较旧的器件之一、我们建议您使用可提供更好性能的最新一代器件。 ISO77xx 为各种通道配置提供增强型隔离、还提供各种封装选项。 ISO7731将与 ISO7231M 引脚兼容、因此我建议您使用 ISO7731。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回答。

    很显然、我的数据表有一个旧版本、其中的绝缘性能描述不是很好。 我将查看您建议的 ISO7731。

    BR、

    Lars