This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:次级输出信号电平

Guru**** 2788365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/938266/isow7840-secondary-output-signal-level

器件型号:ISOW7840

各位专家、您好!

我的客户想知道当 OUTx 悬空时、OUTx 是否会被拉高至 VISO 电平。 从方框图中可以看到、这与电压电平无关、但我想仔细检查。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    不确定我是否正确理解了您的问题、您是否意味着在没有使用外部上拉电阻器时询问数据 OUTx 引脚高输出电压电平是否与 VISO 电压电平匹配? 请确认一下。

    请参阅数据表电气特性部分中的下图、其中说明了与 VISO 相关的高输出电压电平。 请告诉我这是否是您想要的、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我是否可以知道我们是否可以为 OUTx 使用不同的上拉电压电平? 我们现在更改 VISO 的5Vout、并希望将信号拉高至3.3V。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    由于输出在内部很难驱动至 VISO、因此从外部上拉至较低的电压可能不会改变输出电压电平。 如果客户希望 I/O 的电压不同于 VISO、则可能需要使用外部电压电平转换器。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao