This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:电缆长度与数据速率和电缆类型的关系

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/937530/iso1500-cable-length-vs-data-rate-and-cable-type

器件型号:ISO1500

尊敬的先生:

在我们的应用中、使用一根直电缆时、两根电缆的距离超过60米、这两根电缆是单独屏蔽的。 我们不使用双绞线电缆、电缆特性会影响性能、您能否确认我们是否可以使用此 IC。

请您尽早确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    电缆长度与数据速率是我们提出的常见问题、对此的回答也不是很简单、涉及许多依赖项。 这种关系通常也适用于大多数 RS-485收发器、而不是仅适用于任何特定器件。 请参阅下面有关此主题的一些 E2E 帖子、这些帖子已提供了答案。 其中之一还指应用手册(https://www.ti.com/lit/slla272)、其中包含适用于各种数据速率和电缆长度的足够测试数据。

    总之、ISO1500上60m 距离的1Mbps 数据速率似乎是可行的、但我们建议您进行足够的测试、以确保这一点得到验证。 我们还建议您使用扭转器对来消除任何共模噪声。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在我们的应用中,我们不能使用双绞线电缆.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    我理解限制。 正如我先前建议的、请考虑对您的系统进行足够的测试以进行验证。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao