This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:标记代码

Guru**** 2853750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/937561/iso7241m-marking-code

器件型号:ISO7241M

我们有具有标记的芯片:

1行- 5BCHK1T

2行- ISO 7241M

3行- G4

我想、"5"- 15年、"B"11月、"CH"-晶圆批次。

这意味着"K1T"和"G4"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    请参阅以下信息。

    5年(2015)
    B -月(11月)
    CHK1 -装配批号
    T -站点位置

    G4 =绿色(低卤且符合 RoHS 标准)

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢