This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:ISO7241M 安全详细信息

Guru**** 2981790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/936935/iso7241m-iso7241m-safety-details

器件型号:ISO7241M
主题中讨论的其他器件: ISO7741

关于 ISO7241M 的安全限制电流参数、我有几个问题:

  • 数据表第7.8章中名为"是"的电流的确切含义是什么? 这是输入/输出和电源的所有电流的最大总和吗?
  • 如何计算不同环境温度下允许的"is"值、例如105摄氏度?
  • 当由于另一个器件的第一个错误而在其中一个 IN、OUT、EN、DISABLE 或 CTRL 引脚上出现过压(例如18V)时、会发生什么情况? 是否可以使用串行电阻器仅限制其上的最大电流、以防止隔离栅损坏? 还是"必须"限制这些引脚上的电压?

此致

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    请参阅以下我的输入、

    1. ISO7241M 数据表的第7.8节假设存在单个故障、因此规定的电流是任何一个引脚(输入、输出或电源)的最大限制。 如果预计多个引脚上会出现故障、则将"是"视为流入器件的电流总和。
      1. 请注意、此处的关键规格是最高结温170°C。 器件的功率耗散受到限制、从而不超过结温。
      2. 最高结温可表示为、TJ (max)= TA + RthJA * PD (max)= TA + RthJA * VI (max)* IS (max)= 170C。
      3. 因此、IS (max)=[TJ (max)- TA]/[RthJA * VI (max)]=[170C - 25C]/[168C/W * 5.5V]= 156mA。
    2. 您可以使用上述公式计算不同环境温度下允许的 IS (max)。 数据表的图2也绘制了 IS (max)与温度间的关系图。
    3. 任何高于第7.3节中规定的建议运行条件的电压都可能损坏器件、但为了防止隔离栅损坏、限制功率耗散至关重要。 因此、仅限预期最大电压的电流应足以限制器件的功率耗散、从而避免损坏隔离栅。

    我在下面复制了一篇链接、其中一位同事发表了一篇文章、其中详细介绍了安全限制价值观。

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-154-understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators/#

    我还想指出的是、ISO7241M 是较早的系列器件之一、我们建议您使用我们的最新一代系列之一 ISO77xx。 ISO7241M 的适用等效产品是 ISO7741、它具有引脚兼容性、并且总体性能显著提高。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao