This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件标识

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/936607/part-identification

主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO1540

我有一个器件、我认为它是 I2C 隔离器、但我无法通过 IC 标记识别它

它是一个14引脚 TSSOP 封装、其完整的顶部表面标记为:

 

CM077B | 55K G4 | D5PC

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您可以使用以下链接中的工具、根据封装顶部标记查找 TI 产品信息。 我进行了快速搜索、发现此器件为 CD4077BPW、这是一款采用 TSSOP-14封装且具有四路 XNOR 栅极的器件。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    有关 I2C 隔离、请参阅器件 ISO1540和 ISO1541。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao