This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:是否有一个隔离式 DC/DC 3.3V/3.3V 在低电流下有效:1-2mA。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISO7710, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/959852/sn6501-is-there-an-isolated-dc-dc-3-3v-3-3v-that-is-efficient-at-low-currents-1-2-ma

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: ISO7710SN6505B

我正在使用一些隔离式直流/直流转换器为超低功耗应用生成隔离式电源、但我没有找到在低电流(小于2mA)下高效的电源。 具有电源变压器的 SN6501在此电流下的效率低于30%。

因此、我想知道 TI 产品中是否有任何解决此问题的方案。

此致、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    感谢您的联系。 遗憾的是、我们目前没有一个器件在1-2mA 负载电流下提供比 SN6501更好的效率。 尽管开关损耗很低、但在这种低负载下它们最终占很大比例、从而导致效率下降。

    许多非隔离式直流/直流转换器使用低功耗模式、以在轻负载下实现更高的效率。 实现低功耗模式的方法有很多、但常见的方法似乎是改变开关频率或定期禁用开关。

    SN6505B (带 EN 引脚)也可以使用外部组件实现类似的功能。 输出端的施密特触发器可用于设置两个阈值、从而创建一个窗口来监控输出。 它可以在每次输出降至下限阈值以下时启用 SN6505B、并在每次输出电压达到上限阈值时禁用。 施密特触发器的输出可在应用于 SN6505B EN 引脚之前通过单通道数字隔离器 ISO7710进行隔离。

    请参阅以下文档、其中介绍了如何为非隔离式直流/直流转换器解决方案实现绿色模式。 它监控输出电流、然后仅在低负载时开启绿色模式、由于负载始终处于低电平、因此您无需进行此类输出电流监控。 由于直流/直流将仅在很短的时间内(可能小于5%的时间)导通、因此有效效率将非常高。

    e2e.ti.com/.../Green_2D00_Mode-for-High-Power-Buck-Controllers-using-DCR-Current-Sensing.pdf

    如果您确实尝试此方法、请务必告知我们您的结果和反馈。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Koteshwar。 然后、我认为在 TI 没有解决我的问题的办法。 SN6505B 的选件对我来说不是很有用、因为我需要隔离式电源、如果我想使用 ISO7710、我也需要一个额外的隔离式电源。  

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    ISO7710不需要任何额外的电源、它可以从基于 SN6505B 的电源的输入和输出中已有的3.3V/3.3V 电源供电。 即使 ISO7710最初处于关闭状态、基于 SN6505B 的电源仍能正常工作、一旦输出电压超过2.25V、低功耗模式将启动运行。 通过选择 ISO7710 (默认为高电平器件)、EN 引脚默认保持高电平并允许 SN6505B 进行开关。

    请告诉我,这是否解决了你的关切,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao