This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:是否支持隔离二

Guru**** 2403095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/956504/iso7720-whether-or-not-support-isolation-two

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件:ISO7820LL

通过 RJ45和两组非屏蔽双绞线、我们传输 LVDS‘s 时钟和数据。

当使用 ISO7720LL 一次作为隔离。20Mbps 的频率良好,但 25Mbps 的频率不好,位错误率非常高。   

 此问题是否由电缆和 PCB 的阻抗不连续性引起 ?

如下图所示、当使用 ISO7720LL 两次作为隔离出货。无论频率多么低、位错误率都非常高?

这种两倍隔离的方法?正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加图像。 请参阅 [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将问题发布到 E2E、并感谢 Clemens 的回答。

    如 Clemens 所述、请在附加图片时遵循指南。

    此外、请确保包含系统的高级方框图和调试问题所需的波形。 在近端发送器、隔离器输入、隔离器输出和远端接收器输入端使用 LVDS 差分波形有助于确定系统位错误的原因。

    谢谢、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5922017、

    我只是想回顾一下、看看您是否仍面临任何问题。

    从上面的讨论中、我了解到您在使用一个 ISO7820LL 器件时能够实现20Mbps 数据速率、而无法实现25Mbps 数据速率。 当两个 ISO7820LL 器件时、无论数据速率如何、您都可以观察到高比特误码率。

    请注意、有必要更好地了解您的系统以及您使用隔离器的方式、以便更好地了解情况并尝试调试。
    还需要注意的是、LVDS 只是一个物理层、实际的实现或协议可能与可在物理层上实现的最大数据速率有很大的相关性。 例如、如果您要使用多个 LVDS 物理层通道来实现 SPI 通信、则 SPI 速度将限制为~15MHz。 因此、根据您尝试遵循的协议、实际速度可能会有很大不同。 因此、请务必分享所有请求的信息、以帮助您更好地了解情况。

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我将继续并关闭此帖子、希望您自己已经解决了这些问题。 如果您仍面临问题、请使用请求的信息回复、以便为您提供更好的支持。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过时钟信号,我们串行读取数据信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、如上所示的 ISO7820LL 应该起作用。

    重复先前的请求:在近端发送器、隔离器的输入、隔离器的输出和远端接收器的输入端使用 LVDS 差分波形有助于确定系统位错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5922017、

    请按照之前帖子中的要求共享更多信息、以便更好地调试问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离器的、为1k Ω

    2、隔离器的输出

    3、远端接收器的输入

    4、添加18pF 电容,远端接收器的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享波形、感谢您的参与。
    我看到应用的数据信号为100Mbps、这是 ISO7820LL 支持的最大值。 为了支持此数据速率、必须格外小心以保持测试设置和输入干净。

    请参阅 ISO7820LL 数据表的图22、如下所示。 如脚注 A 所示、重要的是输入信号源需要具有 tr < 3ns 和 tf < 3ns、但在您的波形中、这似乎约为5ns。 因此、可能需要满足此要求的更好的输入源。
    另请注意、脚注 B 是指输出电容 CP 小于5pF。 如果在输出端连接双绞线、则其电容会很大、这会影响输出波形。 这就是您在 ISO7820LL 输出端看到变形波形的原因。 ISO7820LL 输出端的双绞线负载无法实现100Mbps 速率。

    因此、您可能必须使用一根低电容短长度电缆、或者使用具有低电容负载的迹线通过 PCB 板载连接两个器件。 请注意、这些条件对于满足100Mbps 的要求至关重要。

    请告诉我、如果这澄清了当 ISO7820LL 连接到双绞线时、您为什么会在如此高的速度下看到误码率。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao