This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:VCC 电流

Guru**** 2617055 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957852/isow7841-about-vcc-current

器件型号:ISOW7841

各位专家、您好!

我在 VCC = 3.3V、VISO = 3.3V 时使用了 ISOW7841、并将510Ω Ω 连接为 VISO 负载。

VCC 和 VISO 分别连接到10uF 和0.1uF。

此时的 ICC 为270mA、脉宽为3us、并在15至25us 周期内重复。
这是正常的电流波形吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user62646671、

    是的、这是预期的峰值电流。 如果您希望减小峰值电流、则可以使用限制峰值电流的串联铁氧体磁珠、或将输出去耦电容器从"10uF + 0.1uF"减少到"3.3uF + 0.1uF"。 您还可以执行这两个选项、这两个选项都应绝对降低输入峰值电流。 请告诉我您尝试这些实验的资源。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢你的答复。

    我想在输出去耦电容器减小时检查电流。

    此外、我还想使用两个 ISOW7841进行双绝缘 SPI 通信、如下所示。 请告诉我该电路中 C1-C3电容器的最佳值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 ISOW 器件的去耦电容应单独提供、并且也应放置在与其电源引脚2mm 距离内、因此、每个 ISOW7841器件在 VCC 上应具有10µF Ω+ 0.1µF Ω、在 VISO 上应具有3.3µF Ω+ 0.1µF Ω。 因此、您必须将 C2替换为两组电阻器(VCC 上为10µF Ω+ 0.1µF Ω 和3.3µF Ω+ 0.1µF Ω)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢你的答复。

    我想检查这些推荐电容器的工作情况。

    此致、