This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:VCC1/2范围

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/959075/iso6741-vcc1-2-range

器件型号:ISO6741

您好!

我对 ISO6741的 VCC1/2范围有疑问。

根据数据表、VCC1和 VCC2有两个不同的范围、1.71-1.89V 和2.25-5.5V。
这是否意味着它不支持1.89V-2.25V 范围? 为什么您不简单地指定1.71-5.5V?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您的理解是正确的、ISO6741不支持在1.89V 和2.25V 之间的电压下运行、因此提到了 VCC 电压范围有两个范围。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao