This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:认证摘要-有关温度循环的问题

Guru**** 2617835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/959021/iso7741-qualification-summary---question-regarding-temperature-cycling

器件型号:ISO7741

我有一位客户要求提供一些资质认证信息;我们一直使用 TI.com 上的资质认证摘要页面、但我需要确认一些要点。

温度循环列出了以下内容。

我的理解是否正确?

-65C/150C 是 JESD22-A104标准中的标准"C"、这意味着通常每小时2个周期。 该器件是否每小时具有2个周期? (每周期约30分钟)

-使用了什么试验室? 或者、使用了什么介质? (我假设有一些气体介质、而不是液体-不需要具体细节)

热冲击测试低于 JESD22-A106B、温度上升速度要快得多。 为此、通常使用液腔。 此器件未通过"热冲击"认证(JESD22-A106B)、仅通过"温度循环"认证(JESD22-A104)-是吗?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系、请在下面找到我的意见。

    [引用 USER="Darren (FAE)"--65C/150C 是 JESD22-A104标准中的标准"C"、这意味着通常每小时2个周期。 该器件是否每小时具有2个周期? (每个周期大约30分钟)[/QUERES]是的、这是正确的。 -65C/150C 是指 JESD22-A104B 中的"测试条件 C"、它确实要求频率为每小时2个周期(CPH)。

    [引用 user="Darren (FAE)"-使用了哪个测试室? 或者、使用了什么介质? (我假设有些气体介质、而不是液体-不需要具体细节)[/引述]使用的介质是空气。

    [引述 USER="Darren (FAE)]热冲击测试低于 JESD22-A106B、温度上升速度快得多。 为此、通常使用液腔。 此器件未通过"热冲击"认证(JESD22-A106B)、仅通过"温度循环"认证(JESD22-A104)-是的?[/QUES]您的理解是正确的、此器件未通过"热冲击"认证(JESD22-A106B)。

    此致、
    Koteshwar Rao