This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:未使用的引脚

Guru**** 2403135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/958498/iso1212-unused-pin

器件型号:ISO1212

如何将未使用的引脚作为引脚6和 PIN7进行处理? 将其供电至 VCC1或 GND1。 哪种方法更适合抗噪?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    引脚6和7未在内部连接、因此、这些引脚是连接到 VCC、GND 还是保持开路无关紧要。 如果客户可以让他们保持开放、那么您可以要求他们这样做。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao