This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:ISODE 和 PV 引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/958289/iso1176-isode-and-pv-pins

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件: ISO1450

大家好,

请告诉我如何连接 ISODE 和 PV 的引脚? 我可以使用上拉/下拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发表您的问题。

    ISODE 是 TTL 输出引脚、用于指示 VCC2侧的驱动器启用状态。 如果不需要此功能、您可以将此引脚保持未连接状态。

    PV 是一个具有50kΩ Ω 上拉电阻的输入引脚。 一个逻辑高电平(或保持其悬空)将启用所有输出。 您可以将此输入保持悬空或连接到 VCC1。

    有关更多详细信息、请参阅 ISO1176数据表的第9.4节。

    您还可以在较新的设计中考虑我们最新的 ISO1450。 ISO1450在50Mbps 速率下具有更好的隔离性能。

    此致、

    Dushmantha