This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:5V 至12V

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957608/sn6505b-5v-to-12v

器件型号:SN6505B

是否有使用 SN6505B 使用5000Vrns 变压器获取5V 电压并将其变为12V 的参考设计? 12V 的输出电流为100mA、但如果设计支持的电流超过100mA、则可在变压器上获得5000Vrms 额定值。  

是否最好将5至(略高于) 5V 变压器与电压加倍电路配对使用、或将变压器的尺寸调整为5至12V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 可在此处找到隔离式推挽电源的参考设计(SLLA436)

    虽然可以使用双电压配置通过更广泛的变压器生成5V 至12V 的隔离式电源轨、但使用设计为输出所需12V 电压的变压器通常效率更高、所需元件更少;这两种选项之间没有太多其他折衷。

    以下是一些可与 SN6505B 搭配使用的变压器、可通过5V 输入电源生成隔离式12V 电源、并具有5000Vrms 隔离性能:

    • Wurth 的750316031、 750313638和 750313769可用于双电压配置
    • Wurth 的750343725可用于具有 LDO 的典型配置
    • PULSE 的 PH9185.013NL 可用于 LDO 可选的典型配置
    • PULSE 的 PH9185.038NL 可用于不带 LDO 的典型配置


    效率因每个变压器而异,但这些组件的额定工作电流均可处理>100mA 的输出。 如果您要使用另一个! 我们可以分析其他变压器的规格并确认对兼容性的期望。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel、我是否正确实施了这一操作? 我的理解是、当对 VCC 施加5Vdc 时、这应该产生大约15Vdc 的电压?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    上面列出的变压器有意在次级侧提供>12V 的电压、以解决系统中的寄生效应、例如二极管压降、并允许使用稳压器件(LDO)选项在负载和工作条件下实现更一致的电压输出。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    只要电路输出12.25V 电压(在二极管后面)、转换器就能够在之后调节至12V。  

    我只是想确保这个变压器将提供12.25V - 20V 范围内的输出。  

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    您在上面分享的原理图也是在典型配置中按预期实现的。 可通过以下方式进行一些可选的小改进:

    • 确保在 PCB 布局中、10uF 电容器 C16靠近变压器引脚 PS2放置
    • 1uF 电容器可放置在靠近 SN6505 Vcc 引脚的位置
    • CLK 引脚可连接至 GND
    • 可以在 SN6505的 EN 引脚上添加一个4.7kOhm 电阻器以连接到 Vcc、而不是直接连接

    如果需要精确的12V 输出而不是15V、则可以在节点"+15V_EXT"处添加 LDO。 在负载电流和无负载条件下的工作条件下、输出电压应在15V 左右变化。


    如果您有其他问题、请告知我们。


    最棒的
    Manuel Chavez