This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:变压器建议和 EMI 测试结果

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A, SN6505BEVM, ISO1042, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957785/sn6505b-q1-transformer-recommendation-and-emi-test-result

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505BSN6505ASN6505BEVMISO1042LM46002

您好专家、

现在、SN6505正在客户端进行评估。 竞争对手是 CF0505XT 和 CWRF1215S。 这两个器件都在内部集成变压器。 我们需要将其替换为 SN6505。

客户关心的是 SN6505A 和 SN6505B 的 EMI 性能、哪一个更好? 您可以为客户推荐变压器吗?

此外、您能否分享 SN6505的 EMI 测试结果? 如果这是 NDA 文件、请向我发送电子邮件(Songzhen-guo@ti.com)。 谢谢。

以下是要求:

1.5V 至5V----我让客户遵循 SN6505BEVM

输入电压:5V;

输出电压:5V;

输出电压:80mA;

隔离电压电平:2.5kV

应用:隔离式 CAN 收发器(SN6505+ ISO1042)

总成本:< 1.7美元

2.5V 至15V ---您能推荐现有解决方案吗?

输入电压:5V;

输出电压:15V;

输出电压:40mA;

隔离电压电平:2.5kV;

(:高电压侧的隔离式电源 Δ I LM46002+ SN6505)

总成本:< 2美元

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您的参与。
    SN6505A (160kHz)的工作频率低于 SN6505B (420kHz)、因此从辐射发射的角度来看、较低频率的器件 SN6505A 将更好、尽管我们希望这两款器件能够为大多数应用提供令人满意的发射性能。

    我将通过电子邮件与您联系、以分享这方面的更多信息、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao