This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式高交流电压测量+过零检测

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957550/isolated-high-ac-voltage-measurement-zero-crossing-detection

主题中讨论的其他器件:AMC3330、 ISO224

您好!

1) 1)客户正在寻找隔离式高交流电压测量解决方案。

-对于180-770VAC/50-60 Hz,需要+-0.25%的精度

哪种隔离式放大器最适合这种情况? 是否有任何参考设计/文献可用于此目的?

2)它们还需要延迟小于100us 的过零检测。 正过零->负 反向侧面、负过零->正侧面

我见过 sbaa356中提到的带有过零检测模块的 ADS7x28。

这是否可以与隔离式放大器结合使用?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    AMC3330将是我们的最佳选择、因为它具有双极+/-1V 输入范围、高输入阻抗和集成电源。 至于精度、您可以在产品页面的设计工具和仿真下看到 AMC 电压感应 Excel 计算器、它可以帮助客户计算误差。 ISO224和 AMC1300B 页面上提供了多个电路指导手册、这些内容可能也有所帮助。  

    对于典型误差还是最坏情况、精度要求为0.25%?

    客户准备进行哪种校准?

    在 100us 的要求下、通过隔离式放大器的传播延迟约为3us、但不会占用大部分时间预算、因此这种方法应该可以正常工作。