This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:远端、MCU 端

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957409/iso1540-far-side-mcu-side

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好!

Iso1540、side1和 side2之间的区别是什么。

哪一侧应连接到本地 MCU、哪一侧应连接到远传感器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2侧支持更高的输出电流和更高的容性负载、因此这就是长布线/电缆的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinoam:

    除了 Clemens 所分享的内容之外、我还想提到 ISO1540的 SIDE1只能连接到一个节点、而无论负载电容如何、也可以连接到最接近的节点。 因此、SIDE1应该是本地 MCU、而 SIDE1可以连接到多个节点和较远的节点。

    此外、请确保 ISO1540的 I/O 逻辑电平和连接的器件兼容、只是为了确保兼容。 我还将在下面分享一篇博客、其中介绍了我们在 I2C 上遇到的六大问题。
    我还想提一下、我们已经发布了 ISO1640的发布、它是 ISO1540的下一代版本、并且引脚兼容。 因此、我建议您使用最新的 I2C 隔离器 ISO1640。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2019/03/13/top-6-design-questions-about-i2c-isolators

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao