This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:采用 SN6505B 的 LTSpice 仿真

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TINA-TI, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/954584/sn6505b-ltspice-simulation-with-sn6505b

器件型号:SN6505B
Thread 中讨论的其他器件: TINA-TIPSPICE-FOR-TI

您好!

我尝试使用变压器驱动器 SN6505B 来仿真简单的推挽式转换器。  我从下载了 PSpice 模型  

https://www.ti.com/product/SN6505B#design-development

我将.lib 文件导入到了 LTSpice 中。  但是、我得到的结果非常奇怪、LTSpice 正花费很长时间来解决。  我的仿真中是否有问题?  或者、TI 针对该器件的 PSpice 模型是否存在问题?

我已附加了 LTSpice 模型以及模型的屏幕截图。  如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Kevin

e2e.ti.com/.../SN6505B-Simulation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发帖到 E2E! 我们不支持创建用于 LT Spice 的模型:我们的模型是为在 TINA-TI和 PSpice 中使用而创建的。 但是、SN650x 型号应在 LTSpice 中工作。

    电感器可能不像变压器那样正常工作、因为它们看起来像耦合电感器。 如果 可能、请尝试对此处链接的 TI SN6505B 参考模型使用 P-SPICE。 否则、请按照下面 SN6505数据表中的测试电路摘录所示的配置分析 SN6505模型、并确保 D1/D2开关波形按预期运行:



    请告诉我们此建议是否有用。


    谢谢、祝您度过愉快的周末、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢你的答复。  简单测试电路在 LTSpice 中也不工作。  不幸的是、我没有 PSpice、它不是免费的。  因此、TINA-TI 可能是我目前的最佳选择。

    我还下载了 此器件的 TINA-TI 模型 SLLM322.TSC。  该模型正在工作。  但是、是否可以编辑变压器参数?  (我看不到任何方法可以做到这一点、它告诉我宏已加密。)

    或者、TINA-TI 中是否有办法构建两侧均为中心抽头的变压器?  在顶部工具栏上的 TINA-TI 变压器选项中、我只能看到添加一侧中间抽头的变压器的选项。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不用客气! TI 确实提供 了此处提供的 PSpice 免费版本、我建议您使用该软件。

    遗憾的是、变压器是 SN6505仿真中最棘手的部分、因为如您所述、TINA-TI 和 PSpice for TI 设计中的参数都已锁定、并且无法创建中心抽头的推挽式变压器。

    我们建议导入您感兴趣使用的变压器器件型号的仿真模型。 这些可直接从变压器供应商处申请、也可与第三方 Spice 程序兼容。

    您希望在 SN6505B 系统中评估哪些参数?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢您的回复。  我只是想验证我的电路的行为是否正确、并确保所有组件的额定值都足够。

    我申请了 PSpice for TI 许可证、我正在等待批准。  总体而言、在 TINA-TI 和 PSpice for TI 之间、您推荐哪一个?

    在 LTSpice 中、可以通过为任意数量的电感器之间的互感声明 SPICE 来对两侧的中心抽头变压器进行建模、如所述:

    http://web.cecs.pdx.edu/~tymerski/ece222/How%20to%20create%20a%20transformer%20using%20LTSpice.pdf

    PSpice for TI 或 TINA-TI 中是否有类似的功能可用于对双中心抽头变压器进行建模?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    我正在尝试按照您的建议操作、并从我正在使用的变压器(Wurth Electronics 760390014)导入仿真模型。  此变压器的 SPICE 文件位于此处:

    https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/ltspice/ltspice.php

    但是、当我将.lib 文件导入到 TINA-TI 中时、我会遇到以下错误:"加载库时出错。 文件为空!"

    lib 已加密、但导入到 LTSpice 中是可以的。  但是、我无法将其导入到 TINA-TI 中。

    如何使用 TI 变压器驱动 器 SN6505B 和 Wurth Electronics 760390014变压器仿真简单电路?   

    谢谢、

    Kevin

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的跟进! PSpice for TI 是 TI 的最新仿真软件、因此我们希望使其成为客户和 TINA-TI 开发工作的理想选择。 可以将 PSpice for TI 中的组件进行耦合("位置"菜单>" PSpice Component... >无源器件>耦合)、尽管我不熟悉用于此目的的耦合电感器。

    使用760390014型号时观察到的错误消息可能来自正在加密且仅与 LTSpice 兼容的型号。 该模型需要是未加密版本才能与 TI 的 PSpice 兼容、因此我将检查是否存在未加密模型以与您共享;同时、我非常感谢您的耐心等待。

    关于仿真屏幕截图中的组件、1N914二极管的最大额定正向电流为300mA。 如果您的隔离负载要小得多、这不会是问题、但我建议您使用 SN6505数据表中推荐 的肖特基二极管、如 MBR0530或 RB168MM-40。 变压器760390014是一款常用变压器、具有我们的变压器驱动器器件、并且与 SN6505B 兼容。

    我将在1-2天内跟进变压器型号、如果您同时还有其他问题、请告知我。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我向 Wurth 确认:他们的器件没有可用的 PSpice 或未加密仿真模型。 其他变压器供应商可能会提供这些模型、但在实验室设置中分析 SN6505B EVM 可能会非常有成效。 如果您愿意、我们可以通过电子邮件或 PM 安排 EVM 的交付。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动、

    虽然我无法将变压器模型导入到 TINA-TI 中、但我可以将其加密模型导入到 LTSpice 中。  我是否能够将加密模型导入 PSpice for TI?

    我在回复后于星期五提交了 TI PSpice 的申请、但我仍未收到 TI PSpice 的授权。  这通常需要多长时间?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我知道 Wurth 变压器型号是为 LTSpice 设计的、因此将变压器型号导入到 LTSpice 时不会出现问题。 遗憾的是、此模型已加密、因此它将与 PSpice for TI 不兼容、因为这些程序以不同的方式处理某些模型文件。

    关于 PSpice for TI 下载批准、这可能需要24-48个工作小时、因此您可能会在垃圾邮件文件夹中收到批准电子邮件、或者您可能已经能够访问 PSpice for TI 下载网站并访问下载文件。 否则、我希望最迟在明天上午发送批准电子邮件。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您对 SN6505B EVM 感兴趣、请告诉我、我们可以离线协调发货。 这可能是准确分析 SN6505的最简单方法、如果您在使用物理器件和系统时有任何问题、我们很乐意继续提供技术帮助。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    请您澄清一下什么是 EVM 吗?

    此外、我还没有获得下载 PSpice for TI 的批准

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢你让我知道--我会和 PSpice 团队一起检查这个问题。

    EVM 是一款器件评估板、PCB 旨在简化对不同设置下 TI 器件的分析。 可 在此处找到 SN6505B EVM


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    我不认为有必要使用评估板、因为我已经将 SN6505B 用于其他应用。   

    我仍未获得 TI PSpice 的批准。  您是否听到过 PSpice 团队的任何反馈?  我真的很想尝试一下 PSpice for TI。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我理解,如果有任何变化,请告诉我,你会想要一个评估板--这个项目或者未来的评估板。

    请确认您已检查"垃圾邮件"文件夹、同时请检查是否有来自 Cadence 的电子邮件。 我们的 PSpice for TI 团队正在查看您的访问密钥电子邮件;我希望在今天晚些时候或星期三之前对此进行跟进。 我对拖延表示歉意。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    我检查了"垃圾邮件"文件夹、但那里没有任何邮件。  我也看不到 Cadence 的任何电子邮件。  请告诉我是否应该使用您之前提供的链接提交另一份 PSpice for TI 申请。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TI 客户支持通知我、他们没有您的 PSpice for TI 申请的订单号、因此他们可能没有收到该申请。 请 在此处提交新的软件申请、确保您已登录同一 myTI 帐户。

    批准应该是即时的、因此如果您的收件箱或垃圾邮件文件夹中没有收到电子邮件、请告知我们、或者 您可以立即与 TI 客户支持聊天。 客户支持可以查找您的特定 PSpice for TI 请求、我无法直接访问该请求、并提供即时帮助。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    我再次提交了请求。  提交后、我收到了如下消息、就像上次一样:

    感谢您申请访问  PSpiceRegistered for TI
    设计和仿真工具。

     

    您的请求将被审核- 如果您立即获得批准、您将在几分钟内收到一封电子邮件。 如果您未立即获得批准、您应在大约24-48小时内收到一封电子邮件(周末除外)。

    说明和您的访问 URL 将通过 pspice-for-ti@ti.com 发送的电子邮件发送。 这是一个“无回复”地址。

    如果您需要访问帮助、请通过 客户支持中心联系我们。 要查看常见问题列表、请单击 此处

    谢谢、
    应用工程师

    这一次,与上次不同,我的请求立即得到批准。

    谢谢、

    Kevin

    a2ba528c-208c-4400-971d-b7dba4628f29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的确认! 此主题将关闭、因此请告知我们是否使用此窗口右上角的红色和黄色按钮出现了问题。

    我们祝愿您在项目上取得成功!


    尊敬的、
    Manuel Chavez