This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044DEVM:输出电容器的使用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955531/iso1044devm-output-capacitor-usage

器件型号:ISO1044DEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1044

各位专家、您好!

我们是否可以知道 L1、C4/C5/C6的用法? 我们知道、L1用于共模扼流圈、滤波器使用。 C5/C6是 CANH/CANL 输出电容。  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢您的联系。
    共模扼流圈和 CAN 总线电容器(共模和差分电容器)均用于 EMI 噪声滤波。 它们可有效减少器件的发射、并可抑制影响 ISO1044的外部噪声。 还有其他方法可实现此类滤波/噪声抑制、例如使用 TVS 二极管、MOV、GDT 等。 所需的实际组件取决于所需执行的 EMI 测试及其通过要求的级别。

    请在下面找到一个 CAN 参考设计、该设计实现了针对 ESD、浪涌和 EFT 的各种保护组件、并对所有组件进行了单独和组合测试。 提供了大量测试数据、以展示这些保护组件如何使 CAN 器件满足各种 EMI 要求。 虽然所达到的实际测试水平可能有所不同、但同样的保护组件也适用于 ISO1044。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00629

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的回复! 我是否可以知道我们如何计算电容值? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    总电容会影响您可以在 CAN 总线上实现的实际数据速率。 请注意、由于 TVS、MOV 等其他保护组件、因此必须考虑电容。 因此、对于这些电容值、通常会有多高的限制、对于较慢的数据速率、通常为10s pF、或者可能为几百 pF。

    单靠电容器可能不足以满足 EMI 要求、它们只会在一定程度上降低瞬变速度、但这确实有助于整体解决问题。 TVS 等其他组件在钳制总线上的电压和保护器件方面发挥着更大的作用。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的回复:)

    此致、

    Ann Lien