主题中讨论的其他器件:ISO1044
各位专家、您好!
我们是否可以知道 L1、C4/C5/C6的用法? 我们知道、L1用于共模扼流圈、滤波器使用。 C5/C6是 CANH/CANL 输出电容。
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们是否可以知道 L1、C4/C5/C6的用法? 我们知道、L1用于共模扼流圈、滤波器使用。 C5/C6是 CANH/CANL 输出电容。
此致、
Ann Lien
尊敬的 Ann:
感谢您的联系。
共模扼流圈和 CAN 总线电容器(共模和差分电容器)均用于 EMI 噪声滤波。 它们可有效减少器件的发射、并可抑制影响 ISO1044的外部噪声。 还有其他方法可实现此类滤波/噪声抑制、例如使用 TVS 二极管、MOV、GDT 等。 所需的实际组件取决于所需执行的 EMI 测试及其通过要求的级别。
请在下面找到一个 CAN 参考设计、该设计实现了针对 ESD、浪涌和 EFT 的各种保护组件、并对所有组件进行了单独和组合测试。 提供了大量测试数据、以展示这些保护组件如何使 CAN 器件满足各种 EMI 要求。 虽然所达到的实际测试水平可能有所不同、但同样的保护组件也适用于 ISO1044。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00629
请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Ann:
总电容会影响您可以在 CAN 总线上实现的实际数据速率。 请注意、由于 TVS、MOV 等其他保护组件、因此必须考虑电容。 因此、对于这些电容值、通常会有多高的限制、对于较慢的数据速率、通常为10s pF、或者可能为几百 pF。
单靠电容器可能不足以满足 EMI 要求、它们只会在一定程度上降低瞬变速度、但这确实有助于整体解决问题。 TVS 等其他组件在钳制总线上的电压和保护器件方面发挥着更大的作用。
此致、
Koteshwar Rao