This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740的 NC 引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955937/iso7740-the-nc-pin-for-iso7740

器件型号:ISO7740

你(们)好  

我能否保持 NC 到 GND 或 NC 到 VCC 的连接。

是否会导致 ISO7740异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    ISO7740的 NC 引脚在内部未连接、因此无论您将其连接到 GND 还是 VCC 都无关紧要。 如果它是保持打开/悬空的选项、那么这可能是最好的。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao