This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:总线侧电源电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955756/iso1430-bus-side-supply-current

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件:ISO1410

大家好、

我的客户在 ISO1410中进行设计、希望知道最大值 第8.12节中的 ICC2值是平均电流或峰值电流。 此问题的目的是让客户计算隔离式 DC/DC 的功率预算。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    这是第8.12节中给定条件下的平均电流。 峰值电流通常由 Vcc2的去耦电容器提供、  我建议使用数据表中的平均值来计算功率预算。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    明白了、非常感谢。

    陈文森