This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:ISO1044的调试提示/工具

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955394/iso1044-debug-tips-tool-for-iso1044

器件型号:ISO1044

各位专家、您好!

我是否可以知道 ISO1044是否有调试提示或工具? 我的客户想知道我们如何调试 CAN 总线 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    这是一个非常广泛的要求,最好是强调一个更具体的问题。 例如、问题是收发器损坏还是丢包? TX/RX 或 CANH/CANL 信号是否存在异常行为?

    调试 CAN 总线与调试任何其他传递信号的器件类似。 首先了解正确执行器件/网络的预期结果、然后在较高层面量化/总结观察到的任何问题、然后应用 EE 调试技术、例如使用示波器来尝试确定问题的根本原因。

    下面是一个介绍基本 CAN 总线调试的文档。 我希望它能有所帮助!

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的答复,我将研究此文档:)

    此致、

    Ann Lien