This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:当您绕过电隔离时、CAN 总线故障保护是否也起作用?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/954546/iso1044-does-the-can--bus-fault-protection-also-work-when-you-bypass-the-galvanic-isolation

器件型号:ISO1044

您好!

我们是 CAN 总线网络中的从器件、有时当主器件关闭总线网络时、 然后、CAN-H/L 上的电压将上升至40V 并保持在该电压范围内、因为出于这一原因、我们希望使用 ISO1044、因为在某些情况下、CAN 总线引脚可能会上升至40V。

因此、我们一直在想、如果我们将 GND 和两个 VCC 连接在一起、使它们能够处理我们的 GND 和 VCC、而我们的微控制器也使用了这两个 GND 和 VCC、那么 CAN-H/L 上的40V 保护是否仍然有效?

或者是否有更好的解决方案来保护我们免受这种影响。 我们只有主电源、无法使用主器件的外部电源为 CAN 隔离器的另一侧供电(我们只有主器件的 GND)。 因此、我们需要以某种方式自行生成该功率。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    ISO1044 CAN 总线引脚不依赖隔离栅来针对 GND2提供+/-58V (总线引脚的绝对最大额定值)保护。 您可以 将两个 GND 连接在一起、并且 CAN 总线引脚上的 VCC 和40V 电压都不会损坏器件。

    或者、如果您的应用不需要电隔离、您可以使用 TCAN1044。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    感谢您的回答、这对我们非常有帮助!

    此保护是否有特定的时间限制、或者40V 是否可以在未定义的时间长度内导通 CAN-H/-L?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    CAN 总线引脚可在短时间内耐受40V 电压;例如、在电源短路等故障条件下。 但是、如数据表绝对最大额定值表脚注中所述、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    此致、

    Dushmantha