This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:启用 D1/D2

Guru**** 2983610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955407/sn6505b-enable-to-d1-d2

器件型号:SN6505B

大家好、  

我们要确认 EN 变为高电平和 D1/D2上的活动之间以及 EN 变为 LO 和 D1/D2上的活动停止之间的传播延迟时间。  

您的输入。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖! 以下是 t_pwrup 和 t_PWRdn 的规格、可在 SN6505-Q1数据表中找到、适用于所有不考虑软启动的 SN6505器件:


    如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez