This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:用于清洗过程的组件。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/953928/sn6501-q1-components-for-washing-process

器件型号:SN6501-Q1

您好!

我想检查下面的部件是否能够进行 清洗过程(DI 水)、用水清干。 如果是、请帮助提供相关的支持文档。  

SN6501QDBVRQ1

SI8631AB-B-IS

ADS7039QDCURQ1

TLV71333PQDBVRQ1

SN65C3221IPWRQ1

TPS3850H12QDRCRQ1

TPS2115AIPWRQ1

74LVC1G17GW-Q100、1

LM74700QDBVRQ1

SN6501QDBVRQ1
SI8631AB-B-IS
ADS7039QDCURQ1
TLV71333PQDBVRQ1
SN65C3221IPWRQ1
TPS3850H12QDRCRQ1
TPS2115AIPWRQ1
74LVC1G17GW-Q100、1
LM74700QDBVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    感谢您发帖到 E2E! 大多数 TI 器件能够在组装 PCB 后在 DI 水中进行无电源清洁、在 DI 水浴中进行水下超声波清洁。 请允许我大约1-2天时间来确认我们是否有正式证明这一点的文件,同时,是否有您正在寻找的特定证明文件?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    谢谢您的关注、但请在结账后与我们分享这些文档。 这可能是一封官方信函或声明、其中声明部件能够通过 DI 水工艺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    不用客气!

    TI 推荐的处理、存储和安装流程:应用报告 《AN-2029处理和处理建议》(SNOA550H) 提供了有关处理、存储和安装德州仪器(TI)表面贴装 IC 封装的建议。

    请参阅最新发布的 IPC-J-STD-004、IPC-JEDEC J-STD-020和 IPC-JEDEC J-STD-033文档、并与助焊剂或清洁剂供应商合作以确定最佳清洁条件。 以下是根据链接的应用报告提出的 TI PCB 清洁建议的片段:




    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel