This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:SPI 数据、无法读取左侧的 ADC 数据

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949143/iso7741-spi-data-the-adc-data-on-the-left-side-cannot-be-read

器件型号:ISO7741

设计

Iso7741用于隔离 SPI 数据。
ISO7741的左侧是单芯片微型计算机和1个 ADC、ISO7741的右侧是3个 ADC。
单芯片微型计算机只能正确读取右侧三个 ADC 的数据、但无法读取左侧的 ADC 数据。 如果删除了 iso7741、则可以正确读取左侧的 ADC 数据。

ADC 模拟数据转换器

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    如果多个从器件共享同一 SPI 总线,则当芯片选择为高电平时,从器件的 SDO 应变为高阻抗。

    在您的应用中、请确保在读取左侧 ADC 时 ISO7741的 EN1引脚被驱动为低电平。 这会将 ISO7741的 OUTD 置于高阻抗状态、从而使左侧 ADC 的 SDO 能够正确驱动 SPI 总线。

    此致、

    Dushmantha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    感谢您的建议。

    根据您的建议、我将 EN1引脚连接到 MCU 的 IO 端口以进行控制。
    在下拉 ADC1芯片之前、请在 ISO7741的左侧选择、首先下拉 EN1、在读取 ADC1后将 EN1拉至高电平、然后读取隔离芯片右侧的 ADC2和 ADC3。
    结果与之前相同。 读取 ADC1状态寄存器的结果为0xFF、读取 ADC2和 ADC3的结果正常。

    可以帮帮我吗? 情况紧急。

    非常感谢。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    很遗憾、您在读取 ADC1状态寄存器时仍然遇到问题。

    在读取 ADC1状态寄存器时、是否可以在 MCU 上共享原理图和 SPI 总线波形? 您的应用中的 SPI 时钟频率是多少?

    如果您无法在此公共论坛中共享上述信息、我们可以通过电子邮件联系您。 请告诉我们您的偏好。

    谢谢、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    问题描述:微控制器可以正常读取 ADC2和 ADC3的数据、但 ADC1收集的数据为0 (ADC1的就绪位置不为0)。

    原理方框图如下所示。

    请参阅下图、了解一些原理图屏幕截图。

    已尝试两种方法:
    1.将 U18焊接出来。 可以正常读取 ADC1的数据。
    2.焊接 U18、然后用电线短接 U18焊盘3和14、4和13短接、5和12短接、6和11短接。 可以正常读取 ADC1、ADC2和 ADC3的数据。

    谢谢

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    感谢您提供系统方框图和原理图。

    除了在读取 ADC1 SPI 寄存器时 U18 EN1引脚应该被驱动为低电平之外、我看不到您的方法有任何问题。

    我知道这是你尝试过的一种没有成功的东西。

    您能否尝试将 U18的 EN1连接到 GND 以查看是否可以从 ADC1恢复 SPI 通信? 这将消除用于调试目的的 EN1至 CS1时序要求。

    要进一步调试这个问题、您可以在读取 ADC1状态寄存器时探测 SPI4_SCLK、SPI4_MOSI、SPI4_MISO 和 CS3波形吗? 使用(SPI 通信不工作)和不使用(SPI 通信工作) U18来探测这些 SPI 信号很有用。

    谢谢、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    只需办理入住手续。 您是否成功完成了此调试?

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您需要任何其他支持、请随时单击此页面右上角的黄色"提出相关问题"按钮。

    此致、

    Dushmantha