This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO 隔离器模塑应用中的窄体工作电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/951487/iso7710-iso-isolators-narrow-body-working-voltage-in-molded-application

器件型号:ISO7710

16引脚 SOIC 宽体(DW) 和8引脚 SOIC 窄体(D)之间存在很大差异。 最大的差异在于最大工作隔离电压、DW 具有1500V RMS、而 D 只有400V RMS。 外部间隙差异也很大(DW 8 mm -> D 3.7 mm)。

当所有电子元件都使用环氧树脂模制时、是否可以在系统中使用更大的工作电压?

Zajc Franc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franc、

    感谢您关注 ISO7710并与我们取得联系。
    两种封装之间的外部间隙/爬电距离差异主要是由于它们的物理尺寸差异。 由于间隙/爬电距离较低、因此无法在更高的工作电压下使用 D 封装。

    当 ISO7710的 D 封装采用环氧树脂模制时、我们希望它支持更高的工作电压、但我们的 D 封装工厂测试是根据数据表额定值完成的。 因此、除了数据表中的内容、我们无法保证任何更高的额定电压。

    请问您的工作电压要求是多少? 没有考虑使用 DW 封装的具体原因是什么?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我正在设计栅极驱动电路和功率级、其中包含3个并联 SiC 功率 FET、在一个 PCB 上以800VDC 运行。 该完整电路板具有6个功率晶体管、功率晶体管功率为10kW (100Arms)、不带冷却功能、尺寸非常小-仅为35 x 89 x 6mm。 开关频率高达500kHz。 由于存在并联 和极高频率、因此所有距离也非常小。 板载元件(功率 晶体管和电容器除外) 不超过2 x 3mm。   

    该电路板采用变压器来隔离驱动脉冲和栅极供电。 ISO7710用于将功率 FET 短路信息从高侧传输到低侧以及从低侧传输到输入。  对于如此小的 PCB 板、PCB 上的元件看起来像手机、但没有环氧树脂真空模塑件、因此无法在这些元件之间形成足够的爬行距离。 没有 ISO7710的模制板通过了所有测试。 没有足够的空间来容纳更大的 ISO 外壳。 较大的外壳会导致 电路中额外的3-5 ns 线路延迟。 任何额外的延迟都会反映 在并联晶体管的非同步开关中。 应用中的功率晶体管在零死区时间进行开关、开关之间的互锁延迟仅为4nsec。  
    我的问题是
    -ISO7710的小型和大型外壳内是否有不同的芯片
    _  对于小型和大型 ISO7710外壳、注塑材料的质量是否不同  
    此致
    Zajc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zajc、

    感谢您分享背景、这有助于我更好地了解情况。

    我确实知道满足解决方案尺寸要求对您来说有多大的挑战。 请查看我在下面提供的有关您的问题的输入、

    1. ISO7710采用 D 和 DW 封装、两者的内部设计完全相同。
    2. 注塑材料质量最高、已支持材料组 I

    采用 D 封装的设计支持比数据表中引用的更高的隔离额定值、我看到您的应用已经过测试、没有任何问题。 因此、当您使用环氧树脂涂层时、您希望能够更好地满足您的要求。 当器件采用环氧涂层时、我不希望您看到在满足您的要求方面出现任何问题。

    尽管如此、我还是要指出、我们的器件规格保证仍然仅限于您在 D 封装数据表中看到的规格。

    我看到您使用了变压器来驱动脉冲、您是否也看到了使用具有环氧树脂涂层的 ISO77xx 来隔离这些信号的可能性? 我们希望数字隔离器能够提供更好的性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供相关信息。 对我来说 、同一个系统和同一个模塑件比内部更重要、因此 只有外部爬行距离才是问题所在。
    变压器。
    我在驱动器电路的两个点使用变压器、以同时 传输10至50nsec 高电流(10A)脉冲、从而为功率 FET 生成超过50A 的驱动电流。  低侧和高侧之间的同步应小于2nsec。 您可以在上看到更多信息  
    如果 ISOxxxx 与脉冲放大至 50A 相结合、则无法实现这些短时间。
    再次感谢、确保安全
    Zajc