This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082DW 在5000m 的姿态下性能下降

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/950494/iso3082-iso3082dw-performance-derate-in-5000m-attitude

器件型号:ISO3082

你(们)好

我的客户将在其产品中使用 ISO3082、并将以5000m 的态度应用此产品。

5000m 海拔会影响 ISO3082DW 的性能吗?  隔离是否会降额?

谢谢你

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我们 针对 ISO3082DW 所做的认证和测试已在高达2000m 的海拔高度进行。

    根据 IEC 60664-1、当您从2000m 到5000m 时、间隙必须通过乘以1.48倍的因子增加。 请参阅下表。

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已将该表附加到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saleem!