This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7321C:需要技术支持

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7321C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/952609/iso7321c-need-technical-support

器件型号:ISO7321C

您好!

根据我的应用目的、在 IC 正常工作的情况下、我是否应将引脚(2和3)短接至 A 和 B?

我的申请是:

1有一个通道是 DIO,使用该通道可以生成 DO 或读取 DI。

所以、

根据上述应用、在隔离器中、我计划将 IN B 和 OUT A 短接。如果我这样做、IC 将正常工作?

此致  

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您是否打算询问您是否可以组合两个单向通道以在双向通道上实现、从而创建一个 DIO 模块? 这将无法使用单向通道实现、双向通道设计需要完全不同的设计。

    如果我理解正确、DIO 模块具有不同的输入和输出电压要求、并且 ISO7321C 不能直接满足这些要求、因为 ISO7321C 只能在 CMOS/TTL 逻辑输入和输出下工作。

    请参阅 TI 网站上工厂自动化和控制应用部分的以下链接、以查看与 DI、DO 和 DIO 应用相关的所有信息。 您还可以看到许多参考文献、这些参考文献可帮助您了解如何使用合适的 TI 器件实现特定的 DI、DO 或 DIO 模块。 完成并确定适合您的应用的器件后、如果您有任何问题、请务必告知我们。 谢谢。

    https://www.ti.com/applications/industrial/factory-automation/overview.html

    此致、
    Koteshwar Rao