This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否帮助推荐用于 USB2.0的保护 TVS 阵列?

Guru**** 2911820 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/951915/can-you-help-recommend-a-protection-tvs-array-for-usb2-0

主题中讨论的其他器件:ESD122

设计

您能否帮助推荐用于 USB2.0的保护 TVS 阵列?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我建议使用 ESD122来保护 USB 2.0接口。 它是一款2通道器件、具有3.6V Vrwm、0.2pF 线路电容、可防止 ESD 和浪涌事件(IEC-61000-4-2和 IEC-61000-4-5)。  

    请告诉我该器件是否满足您的需求。 如果是、请单击"已解决"按钮。

    此致、

    Matt Smith