This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:有关电压电平的阐述

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/951825/iso1541-clarification-regarding-voltage-levels

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好!  

我无法理解 VIH1和 VIHT1之间的差异。  

从建议的运行条件(表6.3)可以看出、对于 VCC1 = 3.3V、

2.31V < VIH1 < 3.3V

根据电气特性(表6.9)、

0.54V < VIHT1 < 0.7V

其他电压电平也存在同样的疑问、即 VIL1- VILT1、VIL2 - VILT2、VIH2 - VIHT2。  

在与 I2C 或 SMBus 器件连接时、在检查逻辑电平兼容性时、应考虑以下哪些表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    感谢您对 ISO1541的关注。 我将尝试澄清您对数据表中两个表的怀疑。

    请注意、表6.9中列出的所有阈值(如 VILT1、VIHT1等)均为实际器件阈值。 这可确保您了解实际器件阈值。 而表6.3中列出的电压(如 VIL1、VIH1等)是建议值。 这意味着、我们建议您根据 VIL 和 VIH 应用电压电平、以确保器件按照预期的方式运行并遵循所有数据表条件。

    因此、为了进行兼容性检查、您应该考虑建议的运行条件、因为这正是我们为实现器件的可靠运行而建议的条件。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    感谢您的快速响应。  

    此外,关于选择小岛屿发展中国家1和小岛屿发展中国家2,是否有任何准则。

    假设、我计划在点对点 SMBus 线路上使用隔离器、两侧都有单个器件。 假设电压逻辑电平得到满足、是否有准则在1侧和 SIDE2之间进行选择以连接主机和从机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    Sidew2具有更高的驱动强度(35mA)并支持更高的负载电容(400pF)。 因此、SIDE2允许连接到多个器件的 I2C 总线。 虽然 SDIE1仅支持3.5mA 的驱动电流和40pF 的最大负载、因此只能连接到一个器件。

    在本例中、每侧只有一个器件。 因此、使用 ISO1540 (带双向时钟)时、哪一侧连接到哪个器件无关紧要。 但是、由于您计划使用具有单向时钟的 ISO1541、SIDE1将连接到主设备、SIDE2将连接到从设备。

    由于 SIDE1具有非常严格的逻辑阈值、请确保 ISO154x 的 SIDE1尽可能靠近 I2C 器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!