This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:输出极性问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/950592/iso7761-output-polarity-question

器件型号:ISO7761

大家好、

我的客户对输出极性有疑问、希望了解以下情况的结果。

VCCI 由正常电压供电、例如5.0V、输入信号也处于高电平。 当 Vcco 电压介于1.7V 和2.25V 之间时、输出信号的极性是什么?

2.当 VCCI 和 Vcco 通电时,假设为5V。 如果输入信号2.5V 介于0.4xVucci 和0.6xVucci 之间、则输出信号为默认值、对吧?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表2的脚注(2)说明了这一点;产出未定。 当您超出建议的工作条件时、不提供任何保证。

    这些是施密特触发输入。 当输入高于 VIT+时、输出为高电平。 当输入低于 VIT−Ω 时、输出为低电平。 只要输入未达到上升或下降阈值电压、输出就会保持其原来的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我还想指出以下几点。

    1. UVLO+和 UVLO-阈值介于1.7V 和2.25V 之间、实际电平可以在该范围内的任何位置、这在不同器件之间也可能有所不同。 因此、您可能会发现某些器件已完全通电并正常运行、而其他器件则不正常运行。
    2. 另请考虑 VIT+和 VIT-电平的变化、这两个电平也可能因器件而异。 表2说明了在什么条件下输出会变为默认状态。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Koteshwar、

    非常感谢您的两条评论。

    BR、

    陈文森