This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:SN6505A-Q1硬件审查

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/948956/sn6505a-q1-sn6505a-q1-hardware-review

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505AISO1042

尊敬的 TI 团队:

请查看随附的 SN6505A 电路。

设计包含3.3V 至5V 隔离电路和 Ioslated CAN 收发器。

请尽快查看两者

e2e.ti.com/.../Konnect_2D00_4G_5F00_Outjob.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您发帖到 E2E!

    原理图中的 SN6505A 电路看起来很棒;如果可能、我们建议将 R65替换为4.7kΩ Ω 电阻器;在 PCB 布局中、C88放置在变压器初级侧中心抽头的2mm 范围内。 请注意、此处使用的 LDO 具有150mA 的建议电流能力、并且输出附近有一个标有"5V/0.5A"的标签。 如果输出端需要更高的电流、则应更换此 LDO。

    ISO1042子电路也看起来不错。 终端值和去耦是可以的。


    如果您有其他问题或后续评论、请告知我们。


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速响应和评论。

    对于电流电源隔离电路、我根据该变压器的规格使用了"750316032"、该变压器可接受3.3V 电压并在次级侧提供5V 电压。

    然后、为"TPS76350QDBVRQ1" LDO 提供相同的5V 电压、该电压用于稳定电压、该电压再次需要5V 电压、然后得到正确的电压? 此处 LDO 具有300mV 的压降电压。

    您能解释一下这里使用的 LDO 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您可以推荐500mA 的低成本 LDO、它将是您的不小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    不用客气! 750316032的匝数比为 N = 1:2、该值足够高、足以在高于5V (500mA 时为~6.3V)的隔离范围内传输3.3V 电压、专门用于输出电源上的 LDO。 如果没有 LDO、输出电源可能会随着负载电流的变化而发生很大变化。

    此原理图中的 LDO TPS76350-Q1是一款可接受的 LDO、虽然我们不在 E2E 上为客户提供报价、但我们在 TI.com 上为 uA78M05-Q1提供的1ku 价格是 LDO 符合此原理图中工作规格的最低价格之一。

    请告诉我您的想法和意见。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    了解。

    请查找随附的更新原理图、并尽快查看。  

    e2e.ti.com/.../6116.Konnect_2D00_4G_5F00_Outjob.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    该原理图看起来很棒! 如果应用适用于汽车用例、则可使用 UA78M05QDCY (-Q1汽车版本)。

    除此之外、不需要任何更改。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的评论。