This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221B:ISO7221B 内部振荡器

Guru**** 2921710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221B, ISO6721, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949948/iso7221b-iso7221b-internal-oscillator

器件型号:ISO7221B
主题中讨论的其他器件: ISO6721ISO7721

ISO7221B 内部振荡器的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我假设您是指 ISO7221B 数据表第8.2节下方框图中显示的振荡器块。 该振荡器的频率为~100kHz。 如果客户对此内部时钟有任何问题、请告诉我。

    ISO7221B 是我们较早的数字隔离器系列之一。 我建议客户使用最新一代数字隔离器来提供更好的整体性能。 ISO7721和 ISO6721是我们的等效最新数字隔离器器件、与 ISO7221B 引脚兼容。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、koteshwar、

    感谢你的答复。
    我指的是 ISO7221B 数据表第9.2节下的方框图。

    我知道频率是100kHz。

    我也会考虑 ISO 7721或 ISO6721。

    此致、

    Nishie