This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:无 VCC2时输出低电平

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/950141/iso7720-low-output-at-no-vcc2

器件型号:ISO7720

大家好、团队、

 

我们的客户正在考虑从光耦合器到 ISO7720进行更换、但他们希望确保 ISO7720能够在输入较低的情况下向 INA、INB 输出低电平、即使未提供 VCC2也是如此。

如果 VCC2是强制性的,它们不能替换到 ISO7720,但是否有任何建议?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    当 VCC2大于 UVLO 时,输出将始终跟随输入。 当 VCC2 = 0V 时、侧2上的所有输出将处于高阻态、读取值为0V。 因此、我想客户应该清楚地将其光耦合器替换为 ISO7720。

    作为附加信息、对于0V 和 UVLO 之间的任何 VCC2电压、输出大多保持在高阻态、但可以介于0V 和 UVLO 之间。 如果客户可以在输出端使用下拉电阻器(如4.7kΩ Ω)、这也有助于清除输出引脚上的任何电荷。

    您还可以向客户分享下面的白皮书、该白皮书将 ISO77xx 与光耦合器进行了比较、谢谢。

    使用数字隔离器替代光耦合器、从而提高系统性能
    https://www.ti.com/lit/slla526

    此致、
    Koteshwar Rao