This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:使用 ISO1176T 符合 RS485和放大器;RS422和放大器;RS232?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949401/iso1176t-using-iso1176t-meet-rs485-rs422-rs232

器件型号:ISO1176T

您好的团队:

    客户需要一起使用支持 RS485/422/232的总体解决方案、如果使用以下配置、您能不能帮助评论?

由于 EMI 也是设计的关键、  如果此解决方案不那么好、您能否帮助提出其他新解决方案?   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    对于 RS-485和 RS-422、我建议使用 ISO14xx 系列器件。 该系列具有不同版本、具体取决于最大数据速率和全双工或半双工。 对于 EMI 问题、请选择速度最低的器件以满足客户要求。 ISO14xx 系列仍需要隔离式直流/直流电源。 我建议使用 SN6505和合适的变压器。

    对于隔离式 RS-232、请参阅此参考设计。

    通常、您会将2通道隔离器与 RS-232收发器配对。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte