This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:有关&quot 的更多文档符合 ISO 11898-2:2016"特性。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947866/iso1042-q1-more-documentation-on-the-meets-the-iso-11898-2-2016-feature

器件型号:ISO1042-Q1

在发布的相关主题 Lucas_Schulte9中、他有关于  ISO1042-Q1的 ISO 11898-2:2016测试标准的一些附加信息 、这些信息无法在论坛上共享。

我还想了解这些信息

我应该说明是否符合我的设计的 ISO 11898-2标准、但我希望避免因工作而进行过多的测量。

因此、有关数据表"符合 ISO 11898-2:2016物理层标准"特性的任何更多信息都将有助于我对此进行说明。

谢谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    您是否有权通过电子邮件向您发送有关此问题的更多信息?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    是的、您有权限。

    提前感谢您。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    谢谢你。 电子邮件已发送。 现在、我将此主题标记为已解决、同时我们通过电子邮件继续对话。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte