This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:请确认我是否需要在总线侧使用隔离变压器供电。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947532/iso1432-please-confirm-if-i-need-to-use-an-isolation-transformer-for-power-supply-on-the-bus-side

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: ISOW1412

您好!

我需要完全隔离的 RS485收发器、这意味着总线侧的电源必须隔离。 无需将任何类型的隔离变压器用于总线侧电源。  

我看到 ISO14xx 系列器件具有这些特性。 但在典型应用中、VCC2需要隔离变压器。

您能否确认我是否需要 VCC2的隔离变压器?

目前、我使用的是模拟器件中的 ADM2582E、该器件根据我的要求完全隔离。 我想用 TI 的 ISO14xx 系列替代它。

请提供您对相同问题的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ISO1432需要为总线侧提供外部隔离式直流/直流、这可以通过隔离变压器实现。  

    ISOW14xx 系列具有 ADM2582E 等集成隔离式直流/直流转换功能、可能正是您想要的。  

    目前正在对 ISOW1412进行采样、您可以通过该器件的产品页面申请样片。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    这意味着 ISO14xx 系列的所有芯片都需要外部隔离变压器、请确认。

    ISOW14xx 的最大数据速率为500kbps、而我们至少需要1mbps。

    TI 是否提供任何其他类似 ADM2582E 的芯片、请告诉我。

    此致、
    IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IP、

    是的所有 ISO14xx 系列都需要一种外部方法来实现隔离式直流/直流、而隔离式变压器是其中的一种选择。 只有具有 ISOW 标识的隔离器系列具有集成的隔离式直流/直流功能。  

    ISOW14xx 系列正在开发中、但我无法讨论这些器件的发布计划。 ISOW1412的高速版本将在不久的将来提供。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢这次更新,我现在将做得更好!!!!

    谢谢、
    IP