This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOW7841:我能否直接并联两个或多个 ISOW7841器件的 VISO 输出、以获得比单个器件支持的电流(130mA)更高的输出电流?

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7741, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947876/faq-isow7841-can-i-connect-viso-outputs-of-two-or-more-isow7841-devices-directly-in-parallel-to-get-higher-output-current-than-the-current-supported-by-a-single-device-130ma

器件型号:ISOW7841

我能否直接并联两个或多个 ISOW7841器件的 VISO 输出、以获得比单个器件支持的电流(130mA)更高的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW7841 器件的 VISO 输出不能连接在一起以实现更高的输出电流。 并联多个 VISO 输出将导致只有具有最高 VISO 电压的器件保持导通状态、而所有其他器件的直流/直流转换器关闭。 因此、该解决 方案支持的总电流仍将与一个 ISOW7841器件支持的最大电流相同、即数据表中所述的130mA。

    如果具有现成 标准推挽式变压器的分立式解决方案可满足您的要求、则可以使用推挽式变压器驱动器 SN6505ASN6505B 来获得高达5W 的隔离式电源。 对于数据隔离、您可以 根据您的隔离要求使用 ISO7741或 ISO6741。 ISO77xx 和 ISO67xx 数字隔离器系列器件还提供许多其他通道配置。

    下面显示了一个使用 SN6505和数字隔离器的示例应用。