This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:更有利于 EMC 性能?未使用的引脚悬空(未连接任何元件)或连接到每个 GND 的未使用引脚。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947779/isow7841a-q1-which-is-the-better-for-emc-performance-the-not-used-pins-are-floated-not-connect-any-thing-or-the-not-used-pins-connected-to-each-gnd

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW7841

尊敬的专家:

我在我们的应用中使用了 ISOW7841。 我只使用一个输入和一个输出。

我不使用其他两个引脚。 哪一项更有利于 EMC 性能?

未使用的引脚悬空(未连接任何元件) 或连接到每个 GND 的未使用引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hichae、

    请遵循以下 E2E 常见问题解答帖子中提供的指南。 遵循这些建议应该是排放和其他方面的最佳选择。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao