This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:过压类别请参阅

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947465/iso7741-overvoltage-category-consult

器件型号:ISO7741

大家好、

当我阅读 ISO7741数据表时、我无法理解过压类别规格。 您能否解释一下此规范的含义?

在蓝色圆圈中、我们如何获得 适用于 DW-16封装的 I-III? I 和 III 这两个数字是什么意思? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    产品的过压类别定义了其在主电源电压方面的所有安装/使用位置。 即、它表示产品是否可在电源安装的起点(如需要 IV 类的能量计)、具有特殊要求的固定安装(如需要 III 类的断路器)、由固定安装提供的耗能设备(如需要 II 类的设备)中使用 或需要低电压的部分(例如需要 Cat I 的受保护电子电路)。  根据隔离器件支持的类别、它可以相应地用于上述产品类别。

    从量化角度而言、过压类别还代表隔离器的脉冲瞬态电压额定值。 请参阅下表、了解满足给定过压类别的脉冲瞬态电压要求。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao