This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:ISO7740和 ISO7840之间的差异

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947043/iso7840-difference-between-iso7740-and-iso7840

器件型号:ISO7840
主题中讨论的其他器件:ISO7740

大家好、

您能解释一下 ISO7740和 ISO7840之间的区别吗?  为什么 ISO7840更强大? 它是否具有更厚的 SO2层?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    ISO7840和 ISO7740之间只有几个主要差异、而 ISO7840的性能稍有不同、请在下面找到详细信息。

    1. 5700Vrms VISO、而5000Vrms
    2. ±100kV/μ s 的 µs CMTI、而±µs 85kV/μ s

    此致、
    Koteshwar Rao