This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDR3信号探针

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M25, ISO7741, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946756/ddr3-signal-probe

主题中讨论的其他器件:AMC3306M25ISO7741ISO1410

我正在设计一个 PCB、它将在 DDR3控制器及其相应的 DDR3 IC 之间包含所有布线的探针。 例如、我将向您介绍 Keysight Technologies N5425A 12GHz 探头、该探头执行与我所需任务类似的任务、但是、在我的情况下、我可以将探头永久焊接到 PCB 上。

我正在寻找一个表面贴装隔离器、该隔离器将在200MHz - 800MHz 范围内针对1.35V 信号运行。

谢谢、

Alexandre Prulx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    可能像 AMC3306M25这样的隔离式 ADC 、才是可行的方案。 隔离式放大器目前没有满足您要求的带宽。   

    您的设计是否允许 ADC 运行?  

    此外、隔离论坛更适用于 ISO7741或 ISO1410等数字隔离器件。 如果您确实要隔离模拟 信号、那么我可以将您重定向到放大器论坛。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alenxandre、

    感谢您的联系。 遗憾的是、我们目前只有支持高达150Mbps 数据速率的隔离器、并且只有支持1.8V 或更高信号电平的器件。 因此、我没有可满足您要求的器件。 很抱歉。

    此致、
    Koteshwar Rao