This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:永远在直流频率下工作或需要定期开关吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946792/iso7241m-work-at-dc-frequencies-forever-or-does-it-need-periodic-switching

器件型号:ISO7241M
主题中讨论的其他器件:ISO7741

大家好、团队、

我的客户想知道 ISO7241M 是在直流电下工作无限时间、还是需要定期开关? 他们打算使用此芯片隔离稳定状态使能信号超过24小时

提前感谢。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您发帖到 E2E! 我们的数字隔离器不需要定期切换信号、但我们建议将较新的 ISO7741用于此应用、因为它是一款更强大且隔离性能更高的器件。


    尊敬的、
    Manuel Chavez