This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:无线能量传输

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/945880/sn6505b-wireless-energy-transmission

器件型号:SN6505B

您好!
客户在其应用中需要通过2个线圈传输能量。 使用 SN6505B 是否可以实现这一点? 他是否可以使用任何参考设计? 以下是要求:

           线圈之间的距离= 10-15mm

           最大 线圈宽度= 20mm

           待传输的功率= 1W (5V/200mA)

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您发帖到 E2E!

    SN6505用于驱动推挽式变压器、因此可以驱动与该器件特别兼容的"无线充电器"型变压器。 我们的客户希望使用的线圈的器件型号是多少? 您能否分享电源系统概念的方框图或原理图?

    在此配置中、TI 不提供采用 SN6505的参考设计。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!
    该项目刚刚启动、但未修复架构或线圈器件型号。 所以我们可以自由提出建议。 我不确定 SN6505驱动器是否足以在15mm 间隙和20mm 线圈宽度下传输1W。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这一点很好。 虽然 SN6505可能能够驱动一对线圈、如760308104119、但尚不清楚它是否是最适合我们客户的解决方案。

    请向我发送一份 Connect 和个人消息或电子邮件请求、我将在离线时分享一些其他信息。


    谢谢、
    Manuel Chavez