This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:集成隔离式直流/直流、低输入/输出电压(~3V)、低功耗(<1mA)、空间有限

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946037/iso7041-integrated-isolated-dc-dc-low-input-output-voltage-3v-low-power-1ma-limited-space

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件:ISOW7841UCC12040

您好!

我们有一个具有不同模块的系统。 其中一个模块向 其他模块产生不必要的直流/交流电流(作为采集信号中的噪声)。

为了解决这一问题 、我们提供了基于 ISOW7841的隔离栅。 到目前为止、关键模块中的噪声已消除。  

现在、我们希望降低功耗。  ISOW7841根据器件要求消耗的功率太大。  ISO7041F 似乎解决了主要针对所需静态电流和通道电流的情况。 但是、我们仍然需要 具有以下规格的集成隔离式直流/直流:

  • 输入~3V (来自电池)
  • 输出3V 为数字 ADC 和前端供电、最大功耗低于1mA

基本隔离直流/直流转换 器 UCC12040在输入端需要4.5V 电压、这对于电池而言过高。 空间也很关键、但如果 满足电源要求、我们可以提供更多空间。

请、我是否知道有任何符合此类要求的建议(IC 或方法)?  可能我使用的关键字不正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lao、

    感谢您联系并分享与您的要求相关的详细信息。

    我了解 ISO7041F 可满足您的数据通道隔离要求、同时您仍在寻找能够满足您接受3V 输入和生成3V 输出的要求的集成隔离式直流/直流解决方案、该要求的最大负载为1mA。 我还看到节省空间和功耗对您至关重要。

    ISOW7841和 UCC12040是我们必须为您提供的两个集成隔离式直流/直流系列、我们没有任何其他具有更低功耗的解决方案。 ISOW7841确实支持3V 输入电源、ISOW 的建议工作电压范围为3V 至5.5V、我不确定电池电压会经历多大变化以及您需要 ISOW 器件支持多大的电压范围。

    关于输出电压、ISOW7841只能输出5V 或3.3V 电压、这将在数据表中给出的不同样片之间存在一些差异。 也许您可以使用极低压降输出电压 LDO 从 ISOW 输出(VISO)获得~3V 输出。 由于负载电流要求不高、因此压降输出可以保持非常小的水平、并且应该可以实现3V。

    请告诉我这是否适合您、并与我分享您对输入电源和输出电源电压变化的要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao