This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:绝缘特性曲线

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/945270/iso1212-insulation-characteristics-curves

器件型号:ISO1212

大家好、

我想知道如何使用  ISO1212数据表第6.11部分中提到的绝缘特性曲线?

在隔离侧、芯片的电源为3.3V。

在非隔离式中、输入最高可达60V。

如何在设计中考虑该曲线上的值、该曲线的一般用途是什么?

此致、
Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ISO1212数据表第6.11节中的曲线是第6.8节中提供的安全限值的热降额曲线。 这些参数与安全和容错相关、与器件的正常运行没有直接关系。

    对于器件的正常运行、您无需考虑这些值和曲线、器件将满足所有数据表电气和开关性能以及建议的原理图和元件值。

    第6.8节(也在第6.11节中绘制)提供的安全限值用于在系统中发生故障时提高隔离栅的安全性。 ISO1212的隔离栅具有非常好的隔离等级、其中器件可支持566V 直流工作电压、该工作电压可在隔离栅上施加、其使用寿命大于40年、器件仍保持不变。 尽管隔离栅在高电压下非常强、但仍可能会因意外的系统故障而受损。 例如、VCC1支持5.5V 的最大电压、但当向该引脚施加10V 或更高电压时、它可能会在 VCC1和 GND1之间造成短路、并可能对器件造成永久损坏。 如果在此类情况下流入器件的电流不受外部限制、则器件中的热量会超过器件结温额定值(TJ = 150C)、并熔化隔离栅、从而导致次级系统故障。

    如果预计会出现此类系统故障、并且这些故障的原因不受电流限制、则可以使用第6.8节中的表格和第6.11节中的曲线作为将电流和功率限制到故障源的指导。 限制这些电流将确保隔离栅即使在这种本地故障条件下也能保持完好无损。 在这种故障条件下、如果不限制电流和功率、将会损害隔离栅。

    以下白皮书详细介绍了故障情况。
    www.ti.com/lit/slyy081

    下面的文章详细介绍了安全限制值以及如何在系统中实现这些值。
    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-154-understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators/#

    请注意、这些建议是可选的、有助于使系统容错。 如果您的应用需要满足功能安全要求、这些功能可能很有用。

    此致、
    Koteshwar Rao