Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742、
您好,
我在项目应用中使用 ISO7742、并尝试在以下工作条件下测量器件的上升时间、下降时间和传播延迟
Vcc1 = 5V;Vcc2 = IN4 = 3.3V;
为了能够测量 ns 范围内的输出、我将提供1MHz 的脉冲;向 IN4提供3.3V 的脉冲。 但是、我可以发现测量期间的上升时间和下降时间与数据表中提供的数据不匹配。 我的测量程序是否合适、这种偏差是否可以接受?