This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740的一个通道为4mA

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/967507/iso7740-4ma-for-one-channel-of-iso7740

器件型号:ISO7740

大家好、

我的客户使用 ISO7740 作为485 隔离。 目前、我们为  需要 4mA 电流的 LED 提供了新的隔离。

根据数据表、它不支持4mA 或15mA。 我们要检查4mA 电流是否 会影响 其他 通道 的工作。(485 是否正常工作)? 每通道15mA 电流将 损坏 器件、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    从"建议运行条件"表中可以看到、当输出侧电源为5V 时、ISO7740输出能够驱动高达4mA 的电流。这意味着输出 VOH 和 VOL 规格限制可通过此4mA 电流输出得到保证。 ISO7740输出能够驱动高达15mA 的电流、但在4mA 至15mA 的电流范围内运行时、未指定(表征)输出 VOH 和 VOL 电平。 一个输出驱动4mA 不会影响其他通道的运行。

    不建议输出驱动>15mA 的电流、因为这超过了绝对最大额定值。

    此致、

    Dushmantha